Fehlermeldungen:
Wenn der
|
FEHLERTYP |
Mögliche Ursachen und Lösungsvorschläge |
|||
|
ARCHIVIERT |
Sie haben versucht, eine archivierte Variable zu verwenden, zu bearbeiten oder zu löschen. So erzeugt beispielsweise der Ausdruck dim(L1) einen Fehler, wenn L1 archiviert ist. |
|||
|
Sie haben versucht, eine Variable zu archivieren. Es ist jedoch nicht genug Speicherplatz im Archiv frei. |
||||
|
ARGUMENT |
Für eine Funktion oder eine Anweisung wurde nicht die richtige Anzahl an Argumenten angegeben. Die Argumente sind kursiv dargestellt. Die Argumente in Klammern sind optional und müssen nicht eingegeben werden. Mehrere Argumente müssen durch ein Komma (,) voneinander getrennt sein. So kann beispielsweise StdAbw(Liste[,Häufigkeitsliste]) als StdAbw(L1) oder als StdAbw(L1,L2) eingegeben werden, da die Häufigkeitsliste oder Häufigkeitsliste optional ist. |
|||
|
UNGÜLTIGE ADRESSE |
Sie haben versucht, eine Applikation zu senden oder zu empfangen, und bei der Übertragung ist ein Fehler aufgetreten (z. B. eine elektrische Störung). |
|||
|
SCHLECHTE SCHÄTZUNG |
Sie haben bei einer BERECHNEN-Operation eine Schätzung abgegeben, die nicht zwischen Linke Grenze und Rechte Grenze liegt. Sie haben für die Funktion Löse( oder den Gleichungslöser eine Schätzung abgegeben, die nicht zwischen untere und obere liegt. Ihre Schätzung und mehrere Punkte um die Schätzung herum sind nicht definiert. Untersuchen Sie einen Graphen der Funktion. Wenn die Gleichung eine Lösung hat, ändern Sie die Grenzen und/oder Ihre erste Schätzung. |
|||
|
GRENZE |
Sie haben in einer BERECHNEN-Operation oder über Auswählen( Linke Grenze > Rechte Grenze definiert. In fMin(, fMax(, Löse( oder im Gleichungslöser haben Sie untere obere eingegeben. |
|||
|
ABBRUCH |
Sie haben die Taste É gedrückt, um die Ausführung eines Programms abzubrechen, eine ZEICHNEN-Anweisung zu unterbrechen oder die Auswertung eines Ausdrucks zu stoppen. |
|||
|
DATENTYP |
Sie haben einen Wert oder eine Variable vom falschen Datentyp eingegeben. Sie haben für eine Funktion (einschließlich implizierte Multiplikation) oder eine Anweisung ein Argument eingegeben, bei dem es sich um einen ungültigen Datentyp handelt, wie z. B. eine komplexe Zahl, wenn eine reelle Zahl erforderlich ist. Sie haben in einem Editor einen nicht zulässigen Typ eingegeben, wie z. B. eine Matrix als Element im Stat-Listeneditor. Sie haben versucht, einen falschen Datentyp (wie z. B. eine Matrix) in einer Liste zu speichern. Sie haben versucht, komplexe Zahlen in die MathPrint™-Vorlage n/d einzugeben. |
|||
|
DIMENSIONSFEHLER |
Ihr Taschenrechner zeigt den Fehler ERR:DIMENSIONSFEHLER an, wenn Sie versuchen, eine Operation durchzuführen, die sich auf eine oder mehrere Listen oder Matrizen bezieht, deren Dimensionen nicht übereinstimmen. So ergibt beispielsweise die Multiplikation L1*L2 (mit L1={1,2,3,4,5} und L2={1,2}) einen Fehler ERR:DIMENSIONSFEHLER, da die Anzahl der Elemente in L1 und L2 nicht übereinstimmt. Deaktivieren Sie ggf. Plots, um fortzufahren. |
|||
|
DURCH 0 DIVIDIEREN |
Sie haben versucht, durch Null zu teilen. Dieser Fehler wird während des Zeichnens nicht ausgegeben. Der
|
|||
|
Domäne |
Sie haben für eine Funktion oder Anweisung ein Argument außerhalb des gültigen Bereichs angegeben. Der Sie haben versucht, eine logarithmische Regression oder eine Potenzregression mit LX oder eine exponentielle Regression oder Potenzregression mit LY durchzuführen. Sie haben versucht, GPrn( oder GInt( mit pmt2 < pmt1 zu berechnen. |
|||
|
DUPLIZIEREN |
Sie haben versucht, einen doppelten Gruppenname zu erstellen. |
|||
|
Doppelter Name |
Eine Variable, die Sie übertragen wollten, kann nicht übertragen werden, weil sich im empfangenden Gerät bereits eine Variable mit diesem Namen befindet. |
|||
|
ABGELAUFEN |
Sie haben versucht, eine Applikation mit begrenzter Probezeit auszuführen, deren Probezeitraum bereits abgelaufen ist. |
|||
|
Fehler bei Übertragung |
Der Sie haben É gedrückt, um die laufende Übertragung abzubrechen. Richten Sie beim Senden von Dateien (8) zwischen zwei Grafiktaschenrechnern erst das empfangende und dann das sendende Gerät ein. |
|||
|
ID NICHT GEFUNDEN |
Dieser Fehler tritt auf, wenn der Befehl SendID ausgeführt wird, die richtige Grafiktaschenrechner-ID jedoch nicht gefunden wird. |
|||
|
UNZUL. VERSCHACHTELUNG |
Sie haben versucht, eine ungültige Funktion in einem Argument einer Funktion zu verwenden, wie z. B. Folge( innerhalb eines Ausdrucks für Folge(. |
|||
|
INKREMENT |
Das Inkrement (Schritt) in Folge( ist 0 oder hat das falsche Zeichen. Der Das Inkrement in einer For(-Schleife ist 0. |
|||
|
UNGÜLTIG |
Sie haben versucht, auf eine Variable zu verweisen oder eine Funktion zu nutzen, wo dies nicht gültig ist. Beispielsweise kann Yn nicht auf Y, Xmin, @X oder TblStart verweisen. Sie haben im Modus Folge versucht, ein Phasendiagramm zu erstellen, ohne beide Gleichungen des Phasendiagramms zu definieren. Sie haben im Modus Folge versucht, eine rekursive Folge darzustellen, ohne die korrekte Anzahl von Anfangsbedingungen einzugeben. Sie haben im Modus Folge versucht, auf andere Terme zu verweisen als (nN1) oder (nN2). Sie haben versucht, einen Grafikstil zuzuweisen, der für den aktuellen Grafikmodus ungültig ist. Sie haben versucht, Auswählen( zu verwenden, ohne mindestens ein xyLinien- oder Streudiagramm ausgewählt (aktiviert) zu haben. |
|||
|
DIMENSION UNGÜLTIG |
Die Fehlermeldung ERR:DIMENSION UNGÜLTIG kann angezeigt werden, wenn Sie versuchen, eine Funktion zu zeichnen, die keine Statistikplot-Funktionen beinhaltet. Der Fehler lässt sich durch Ausschalten der statistischen Plots beheben. Um die statistischen Plots auszuschalten, drücken Sie y und wählen Sie anschließend 4:PlotsAus. Sie haben für eine Listendimension einen anderen Wert als ein Ganzzahl zwischen 1 und 999 angegeben. Sie haben für eine Matrixdimension einen anderen Wert als ein Ganzzahl zwischen 1 und 99 angegeben. Sie haben versucht, eine nicht quadratische Matrix zu invertieren. |
|||
|
ITERATIONEN |
Für die Funktion Löse( oder den Gleichungslöser ist die maximale Anzahl zulässiger Iterationen überschritten. Untersuchen Sie einen Graphen der Funktion. Wenn die Gleichung eine Lösung hat, ändern Sie die Grenzen oder Ihre erste Schätzung oder beides. Die maximale Anzahl zulässiger Iterationen für irr( wurde überschritten. Bei der Berechnung von æ wurde die maximale Anzahl von Iterationen überschritten. |
|||
|
BEZEICHNUNG |
Die Bezeichnung in der Anweisung Goto ist nicht mit einer Lbl-Anweisung im Programm definiert. |
|||
|
LINK L1 (oder eine beliebige andere Datei) to Restore |
Der Taschenrechner wurde zu Testzwecken deaktiviert. Um die volle Funktionalität wiederherzustellen, nutzen Sie die TI Connect™ CE Software, um eine Datei von Ihrem Computer auf Ihren Taschenrechner herunterzuladen oder übertragen Sie eine Datei von einem anderen |
|||
|
SPEICHER |
Der Speicher ist für die Ausführung der Anweisung oder Funktion nicht ausreichend. Sie müssen Elemente aus dem Speicher löschen, bevor Sie die Anweisung oder Funktion ausführen können. Dieser Fehler wird durch rekursive Fehler ausgelöst, beispielsweise durch Zeichnen der Gleichung Y1=Y1. Der Fehler kann auch durch eine Verzweigung einer If/Then-, For(-, While- oder Repeat-Schleife mit Goto verursacht werden, da die Ende-Anweisung, die die Schleife beendet, nie erreicht wird. Versuch, eine Matrix mit mehr als 400 Zellen zu erstellen. |
|||
|
SpeicherVoll |
Sie können ein Element nicht übertragen, weil der Speicherplatz im empfangenden Gerät nicht ausreicht. Sie können das Element überspringen oder den Empfangsmodus beenden. Bei einer Sicherung des Speichers reicht der Speicher des empfangenden Geräts nicht aus, um alle Elemente aus dem Speicher des sendenden Geräts zu empfangen. Eine Meldung zeigt an, wie viel Bytes im sendenden Gerät gelöscht werden müssen, um den Speicher zu sichern. Löschen Sie einzelne Elemente und versuchen Sie es erneut. |
|||
|
MODUS |
Sie haben versucht, eine Fenstervariable in einem anderen Grafikmodus zu speichern oder eine Anweisung auszuführen, während sich das Gerät im falschen Modus befunden hat (z. B. ZchInv in einem anderen Grafikmodus als Funk). |
|||
|
KEINE ZEICHENÄND. |
Die Funktion Löse( oder der Gleichungslöser konnte keine Änderung des Vorzeichens erkennen. Sie haben versucht, æ zu berechnen, wenn FV, (Ú PMT) und PV 0 sind oder wenn FV, (Ú PMT) und PV _ 0 sind. Sie haben versucht, irr( zu berechnen, wenn weder CFListe noch CFO > 0 ist oder wenn weder CFListe noch CFO < 0 ist. |
|||
|
NICHTREELLE ANTW. |
Das Ergebnis einer Berechnung im Modus Reell ist ein komplexes Ergebnis. Der |
|||
|
ÜBERLAUF |
Sie haben eine Zahl außerhalb des Grafiktaschenrechnerbereichs einzugeben versucht oder berechnet. Der |
|||
|
RESERVIERT |
Sie haben versucht, eine Systemvariable falsch zu verwenden. |
|||
|
SINGULÄRE MATRIX |
Eine singuläre Matrix (Determinante = 0) ist als Argument für L1 nicht gültig. Die Anweisung SinReg oder eine Polynomregression hat eine singuläre Matrix (Determinante = 0) ergeben, da der Algorithmus keine Lösung gefunden hat oder weil es keine Lösung gibt. Der |
|||
|
SINGULARITÄT |
Ausdruck in der Funktion Löse( oder im Gleichungslöser enthält eine Singularität (einen Punkt, an dem die Funktion nicht definiert ist). Untersuchen Sie einen Graphen der Funktion. Wenn die Gleichung eine Lösung hat, ändern Sie die Grenzen oder Ihre erste Schätzung oder beides. |
|||
|
STAT |
Sie haben versucht, eine statistische Berechnung mit dafür ungeeigneten Listen durchzuführen. Für statistische Analysen müssen mindestens zwei Datenpunkte vorliegen. Mittel‑Mittel muss in jeder Partition mindestens drei Punkte haben. Wenn Sie eine Häufigkeitsliste verwenden, müssen deren Elemente 0 sein. Bei einem Histogramm muss (Xmax N Xmin) à Xscl zwischen 0 und 131 liegen. |
|||
|
STAT PLOT |
Sie haben versucht, einen Graphen anzuzeigen, während ein statistischer Plot, der eine nicht definierte Liste verwendet, eingeschaltet ist. |
|||
|
SYNTAX |
Der Befehl enthält einen Syntaxfehler. Suchen Sie nach falsch gesetzten Funktionen, Argumenten, Klammern oder Kommata. StdAbw(Liste[,Häufigkeitsliste]) beispielsweise ist eine Funktion des |
|||
|
TOLERANZ N. ERFÜLLT |
Sie haben eine Toleranz festgelegt, zu der der Algorithmus kein exaktes Ergebnis liefern kann. |
|||
|
UNDEFINIERT |
Sie haben auf eine Variable verwiesen, die aktuell nicht definiert ist. Beispielsweise haben Sie auf eine statistische Variable verwiesen, für die es keine aktuelle Berechnung gibt, weil beispielsweise eine Liste bearbeitet wurde, oder Sie haben auf eine Variable verweisen, die für die aktuelle Berechnung ungültig ist, wie z. B. a nach Mittel‑Mittel. |
|||
|
ÜBERPRÜFUNG |
Elektrische Störungen haben zum Abbruch der Verbindung geführt, oder dieser Grafiktaschenrechner ist nicht berechtigt, die Anwendung auszuführen. |
|||
|
VARIABLE |
Sie haben versucht, eine Variable zu archivieren, die nicht archiviert werden kann, oder Sie haben versucht, eine Applikation oder Gruppe zu dearchivieren. Zu den Variablen, die nicht archiviert werden können, zählen: Reelle Zahlen LRESID, R, T, X, Y, Theta, statistische Variablen unter Variablen, das MenüSTATISTIK, Yvars und die AppIdListe. |
|||
|
VERSION |
Sie haben versucht, eine nicht kompatible Variablenversion von einem anderen Grafiktaschenrechner zu empfangen. Ein Programm enthält möglicherweise Befehle, die in der BS-Version Ihres Grafiktaschenrechners nicht unterstützt werden. Verwenden Sie immer das aktuellste Betriebssystem. Programme können zwischen dem TI-84 Plus CE und dem TI-84 Plus ausgetauscht werden, jedoch kann ein Versionsfehler angezeigt werden, wenn ein neues TI-84 Plus CE-Programm an einen hochauflösenden Graphenbereich angepasst werden muss. |
|||
|
FENSTERBEREICH |
Es liegt ein Problem mit den Fenstervariablen vor. Sie haben Xmax Xmin oder Ymax Ymin definiert. Sie haben qmax qmin und qSchritt > 0 (oder umgekehrt) definiert. Sie haben versucht, TSchritt=0 zu definieren. Sie haben Tmax Tmin und Tschritt > 0 (oder umgekehrt) definiert. Fenstervariablen sind zu klein oder zu groß, um den Graphen korrekt darzustellen. Möglicherweise haben Sie versucht, an einen Punkt zu zoomen, der außerhalb des numerischen Bereichs des |
|||
|
ZOOM |
In ZBox ist anstelle einer Box ein Punkt oder eine Gerade definiert. Eine ZOOM-Operation hat einen mathematischen Fehler zurückgegeben. |