Utilisation du clavier de l'émulateur TI-SmartView™ CE
Le pointeur de la souris se substitue à votre doigt pour appuyer sur les touches du clavier de l'ordinateur.
Cliquez sur les touches de l'émulateur TI-SmartView™ CE de la même façon que vous appuieriez sur les touches de la calculatrice.
| 1. | Cliquez sur les touches fléchées du clavier de l'émulateur pour déplacer le curseur à l'emplacement souhaité. |
| 2. | Cliquez sur pour le sélectionner. |
Vous devez au préalable activer le mode de frappe alpha du clavier pour saisir du texte en utilisant le clavier de l'ordinateur.
Par défaut, le clavier de la calculatrice est configuré en mode normal. Dans ce mode, les touches servent simplement de raccourci aux touches de la calculatrice.
Par exemple, une pression sur [A] à partir du clavier de l'ordinateur revient à cliquer sur
sur la calculatrice. Dans ce mode, vous ne pouvez pas taper les lettres A à Z sur l'écran de la calculatrice en les tapant sur le clavier de l'ordinateur.
Pour entrer un lettre ou un autre caractère alpha, cliquez d'abord sur
sur le clavier de la calculatrice (ou appuyez sur la touche [F7] du clavier de l'ordinateur) pour activer le mode de frappe alpha sur la calculatrice. Par exemple, la frappe de [F7] [A] sur le clavier de l'ordinateur affiche la lettre A sur l'écran de la calculatrice. Après avoir saisi le caractère alpha, le clavier repasse en mode normal.
Vous pouvez verrouiller la touche alpha pour taper plusieurs caractères à la suite.
Pour verrouiller la touche alpha :
| ▶ | Cliquez sur sur le clavier de la calculatrice ou appuyez sur [ F6 ] [ F7 ] sur le clavier de l'ordinateur. |
Pour repasser en mode normal :
| ▶ | Cliquez ou appuyez sur [ F7 ]. |
En mode de frappe alpha, les touches [0] à [9] du clavier de l'ordinateur sont des raccourcis des fonctions alpha associées à ces touches sur le clavier de la calculatrice. Une pression sur [ 1 ] entre Y (le caractère alpha associé à À) sur l'écran de la calculatrice. Avant de saisir un nombre, vous devez vous assurer que le clavier n'est pas en mode de frappe alpha Ces touches affichent les chiffres de 0 à 9 en mode normal.
Vous pouvez maintenir enfoncée une touche fléchée pour faire défiler le curseur en continu.
Lorsque vous utilisez une touche fléchée pour déplacer le curseur, vous pouvez maintenir la touche enfoncée pour faire défiler le curseur en continu, ce qui évite d'avoir à appuyer à plusieurs reprises sur la touche. Dans l'historique des touches et , l'icône d'une touche fléchée répétée plusieurs fois est associée à un symbole d'horloge
.
Une pression répétée sur une touche fléchée à partir d'une ligne affiche une flèche avec un compteur de répétitions.
Lorsque vous appuyez sur une touche fléchée à plusieurs reprises, une touche fléchée s'affiche dans l'historique des touches ; cette touche fléchée
est associée à un chiffre indiquant le nombre de pressions.
Astuce : lors du parcours de graphiques ou de l'utilisation de Cabri™ Jr pour dessiner des formes géométriques, les touches fléchées du clavier de l'ordinateur peuvent vous offrir davantage de fluidité dans les actions continues, qu'en utilisant la souris pour cliquer sur les flèches de l'émulateur.
du clavier de l'émulateur pour déplacer le curseur à l'emplacement souhaité.
pour le sélectionner.