S
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Module : ti_plotlib Syntaxe : plt.scatter(xliste,yliste,"marq") Description : Une séquence de points de coordonnées provenant de (xliste,yliste) sera tracée avec le style de marque spécifié. Le style et la taille de la ligne sont définis à l'aide de la commande plt.pen(). xliste et yliste doivent correspondre à des nombres réels flottants et les listes doivent avoir la même dimension. Argument : "marq" désigne le symbole utilisé de la façon suivante :
Exemple : Voir l'exemple de script : LINREG. |
|
|
|
|
|---|---|
|
Syntaxe : Description : Initialise un générateur de nombres aléatoires. Exemple :
Les résultats varient avec une sortie aléatoire. |
» Modul [Fns…] > Modul
y N
les commandes import sont disponibles via |
|
|
|
|---|---|
|
Module : Built-in Syntaxe : set(séquence) Description : Renvoie une séquence sous forme d'ensemble. Pour plus de détails, consultez la documentation de Python. Exemple :
|
|
|
|
|
|---|---|
|
Module : ti_plotlib Syntaxe : plt.show_plot() afficher > [annul] Description : Exécute l'affichage du tracé tel que configuré dans le script.
Pour obtenir de l'aide sur le tracé d'un modèle, dans le Gestionnaire de scripts, choisissez Une fois le script exécuté, vous pouvez effacer le tracé affiché en appuyant sur Exemple : |
[Fns…]>Modul ou [math]
|
|
|
|
|---|---|
|
Syntaxe : Description : Renvoie le sinus de Exemple :
|
˜ 3:sin()
y N
[Fns…] > Modul 1:math… > Trig 3:sin()
les commandes import sont disponibles via |
|
|
|
|---|---|
|
Module : ti_system; time Syntaxe : sleep(secondes) Description : Se met en veille pendant un nombre donné de secondes. L'argument en secondes est un nombre flottant. Exemple : Exemple de script :
Exécutez le script TIME.
|
[Fns…]>Modul ou » [Fns…]>Modul ou »
|
|
|
|
|---|---|
|
Syntaxe : Description : La méthode trie une liste en place. Pour plus de détails, consultez la documentation de Python. Exemple :
|
y 9 y N [Fns…] >
|
|
|
|
|---|---|
|
Syntaxe : Description : Renvoie une liste triée à partir de la séquence. Exemple :
|
y 9 (au-dessus de …) List
y N
[Fns…] > List |
|
|
|
|---|---|
|
Module : Built-in Syntaxe :var.split(x) Description : La méthode renvoie une liste définie par le séparateur spécifié. Pour plus de détails, consultez la documentation de Python. Exemple :
|
|
|
|
|
|---|---|
|
Syntaxe : Description : Renvoie la racine carrée de Exemple :
|
» Modul 1:math 3:sqrt()
y N
[Fns…] > Modul 1:math 3:sqrt()
les commandes import sont disponibles via |
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Module : ti_system Syntaxe : store_list("nom",var) 1-6 Description : L'exécution du script Python stocke la liste Python var dans une variable "nom" de type liste de l'OS. La longueur de la liste doit être inférieure ou égale à 100. Argument : "nom" Pour OS L1-L6
Pour la liste OS personnalisée "nom" ----- Nombre maximal de 5 caractères, chiffres ou lettres, commençant par des lettres, lesquelles doivent être en majuscules. Exemples : "ABCDE" "R12" La ligne "L1" est personnalisée en L1 et pas OS L1 Rappel : Le langage Python est à double précision. Il prend donc en charge plus de chiffres que l'OS. Exemple :
Quittez l'application Python, puis appuyez sur yd (au-dessus de [ 1 ]) et Í dans l'écran de calcul pour afficher la liste d sous la forme {1 2 3}. |
y K
|
|
|
|
|---|---|
|
Syntaxe : Description : Convertit l'argument en une chaîne de caractères. Exemple :
|
y N
[Fns…]
|
|
|
|
|---|---|
|
Syntaxe : Description : Renvoie la somme des éléments inclus dans une séquence. Exemple :
|
y 9 (au-dessus de …) List
y N
[Fns…] > List |