Messages d'erreur
|
Message d'erreur |
Description |
|---|---|
|
Erreur arithmétique |
Il s'agit d'une erreur générale causée par une erreur de limitation (telle qu'une erreur de dépassement de capacité lorsqu'un résultat est ≥ 1E100) ou bien une erreur mathématique (telle qu'une division par zéro). |
|
Err : Mémoire |
Cette erreur survient lorsque la calculatrice graphique ne dispose pas de suffisamment de mémoire RAM de libre pour effectuer l'opération. De même, si l'unité comprend moins de XXXX octets, l'application ne démarrera pas. |
|
Erreur d'ajustement |
Cette erreur survient lorsqu'il est impossible de procéder à l'ajustement d'une régression sur un tracé de type nuage de points ou ligne polygonale, car les données dans les listes ne sont pas compatibles avec ce type de régression. Cette erreur se produit également lorsque vous appuyez sur É pour arrêter un calcul d'ajustement de régression en cours d'exécution. |
|
Erreur d'entrée |
Cette erreur survient lorsqu'une entrée non valide est effectuée dans un champ d'édition. Par exemple, une erreur se produit si vous entrez 1..2 au lieu de 1.2. |
|
Erreur de statistique |
Cette erreur survient si vous sélectionnez STAT pour effectuer un calcul de statistique à une variable avec une liste contenant des données incompatibles avec une analyse à une variable. |
Informations supplémentaires
Consultez le Guide de référence de la calculatrice pour obtenir des informations sur les messages d'erreur système.
Consultez le Guide d'utilisation de l'application d'origine pour en savoir plus sur cette application. Rendez-vous sur le site education.ti.com/go/download.