Utilisation des probabilités

Les fonctionnalités de probabilité sont disponibles dans le sous-menu » PROB.

De nombreuses fonctionnalités de probabilité comportent des « assistants » destinés à faciliter la saisie de la syntaxe.

Exemple :

Pour générer un ensemble de cinq entiers aléatoires compris entre 10 et 25 (inclus) :

1. Appuyez sur », puis sur ~ jusqu'à ce que PROB soit mis en surbrillance.
2. Appuyez sur jusqu'à ce que vous mettiez en surbrillance 5: nbrAléatEnt(, puis Í.

3. Saisissez le nombre entier minimum, puis Í.
4. Saisissez le nombre entier maximum, puis Í.
5. Saisissez le nombre d'entiers (n), puis Í.

6. Appuyez sur Í pour insérer la valeur.
7. Appuyez à nouveau sur Í pour afficher l'ensemble d'entiers aléatoires.

Remarque : À chaque exécution de nbrAléat, la TI-82 Advanced Édition Python génère la même suite de nombres aléatoires pour une valeur de départ donnée. La valeur par défaut réglée en usine du germe de nbrAléat de la TI-82 Advanced Édition Python est 0. Pour générer une suite de nombre aléatoires différente, affectez une valeur de départ différente de zéro pour nbrAléat. Pour restaurer la valeur de départ définie en usine, affectez 0 dans nbrAléat ou réinitialisez les valeurs par défaut via y L 7:Réinitialiser....

Remarque : la valeur de départ a également une incidence sur les instructions nbrAléatEnt(, nbrAléatRéel( et nbrAléatBin(.