Messages d'erreur
|
Message d'erreur |
Description |
|---|---|
|
LIST DOES NOT EXIST (LA LISTE N'EXISTE PAS) |
Tentative de chargement d'une liste de coefficients alors que la liste n'existe pas. Il convient de créer une liste de coefficients avant d'exécuter l'application. |
|
ALL LIST ENTRIES MUST BE REAL (TOUTES LES ENTRÉES DE LA LISTE DOIVENT ÊTRE DES NOMBRES RÉELS) |
Les listes de coefficients doivent uniquement contenir des nombres réels. Les listes doivent être créées avant leur chargement dans l'application. Remarque : dès qu'un nombre complexe est entré dans une liste, celle-ci est systématiquement désignée comme étant complexe dans le système d'exploitation, même si le nombre complexe est ensuite supprimé de la liste. Supprimez la liste et entrez uniquement des nombres réels. |
|
LIST MUST CONTAIN BETWEEN 2 AND 11 ENTRIES (LA LISTE DOIT CONTENIR DE 2 À 11 ENTRÉES) |
Une liste de coefficients de polynômes doit contenir le nombre correct de coefficients pour le polynôme sélectionné. |
|
CANNOT LOAD LIST FROM ARCHIVE (IMPOSSIBLE DE CHARGER LA LISTE À PARTIR DE L'ARCHIVE) |
Il n'est pas possible de stocker une liste de coefficients dans la mémoire d'archive si vous souhaitez l'utiliser dans l'application. |
|
PLEASE ENTER VALUES FOR ALL COEFFICIENTS (IL CONVIENT D'ENTRER DES VALEURS POUR TOUS LES COEFFICIENTS) |
Tous les coefficients doivent être dotés d'une valeur. |
|
HIGHEST DEGREE POLYNOMIAL COEFFICIENT CANNOT BE ZERO (LE COEFFICIENT DU TERME DE PLUS HAUT DEGRÉ NE PEUT PAS ÊTRE ÉGAL À ZÉRO) |
Le coefficient du terme de plus haut degré doit correspondre à une valeur réelle différente de zéro. |
|
ALL ROOTS SAVED IN NONREAL LIST (ENREGISTREMENT DE TOUTES LES RACINES DANS LA LISTE DE NOMBRES NON RÉELS) |
Si les racines d'un polynôme sont complexes lorsqu'elles sont enregistrées dans une liste, celle-ci est désignée comme étant complexe dans le système d'exploitation. |
|
ROOT SAVED IN NONREAL VARIABLE (ENREGISTREMENT DE LA RACINE DANS UNE VARIABLE NON RÉELLE) |
Lorsque vous enregistrez une racine complexe, la variable est désignée comme étant complexe dans le système d'exploitation. |
|
INVALID INPUT (ENTRÉE NON VALIDE) |
La valeur entrée comporte une anomalie. Vérifiez que les coefficients sont des valeurs réelles et que la syntaxe est correcte lorsque vous entrez une valeur en tant qu'expression. |
|
OVERFLOW ERROR (ERREUR DE DÉPASSEMENT) |
La solution se trouve hors de la plage numérique de la calculatrice. |
|
OUT OF MEMORY! (MÉMOIRE INSUFFISANTE !) FREE UP MEMORY AND TRY AGAIN (LIBÉREZ DE LA MÉMOIRE ET RÉESSAYEZ) |
Quittez l'application et supprimez des fichiers de la calculatrice afin d'augmenter la mémoire disponible. |
|
NO REAL ROOTS FOUND (PAS DE RACINES RÉELLES TROUVÉES) |
Le mode de solveur de polynômes est défini sur REAL (RÉEL) et aucune racine réelle n'a été détectée. Changez de mode de solveur de polynômes pour un format de nombre complexe, puis recommencez. |
|
LIST ALREADY EXISTS (LA LISTE EXISTE DÉJÀ) |
Tentative d'enregistrement d'une liste de coefficients ou de solutions sous un nom de liste qui existe déjà dans le système d'exploitation. Choisissez un autre nom de liste pour stocker les valeurs. |
|
NO FREE VARIABLE (AUCUNE VARIABLE DISPONIBLE) |
Tentative d'enregistrement d'une valeur alors qu'aucune variable n'est disponible. Quittez l'application et supprimez une variable. |
|
VARIABLE ALREADY EXISTS (LA VARIABLE EXISTE DÉJÀ) |
Lorsque vous tentez d'enregistrer une valeur dans une variable, la variable existe déjà dans le système d'exploitation. Choisissez un autre nom de variable. |
|
Y= EDITOR FULL (ÉDITEUR Y = SATURÉ) |
Tentative d'enregistrement d'un polynôme dans une variable Y-Var alors qu'aucune variable de ce type n'est disponible. Quittez l'application et supprimez ou effacez une variable Y-Var. |
|
POLYNOMIAL STORED TO Y (POLYNÔME ENREGISTRÉ DANS Y) |
Confirmation que le polynôme a bien été enregistré dans une variable Y-Var. |
Informations supplémentaires
Consultez le Guide de référence de la calculatrice pour obtenir des informations sur les messages d'erreur système.
Consultez le Guide d'utilisation de l'application d'origine pour en savoir plus sur cette application. Rendez-vous sur le site education.ti.com/go/download.