如果遇到问题

在计算器出现故障时,请按下表中所列办法尝试解决,若问题仍无法解决,请送回维修。

故障和问题

解决办法

计算器计算出错误答案。

检查当前工作表设置,确定它们对您求解 问题而言是否正确;例如在 TVM 工作表 中,检查 ENDBGN 并确保未使用的变元 设为0。

显示屏空白,无数位显示。

再次选择工作表。如果需要的话,确定电 池是否安装妥善。

计算器不能显示正确的工作表变 元。

确定您选择了正确的工作表。

计算器不能显示正确的小数位 数。

按下 & | 键,检查或调整显示小数位数的设置。

计算器不能显示正确的日期格 式。

按下 & | # # 键,检查或调整日期格式的设置。

计算器不能显示正确的分隔符格 式。

按下 & | # # # 键,检查或调整分隔符格式的设置。

计算器不能显示正确的数学计算 结果。

按下 & | # # # # 键,检查或调整运算法 的设置。

出现错误。

See: "错误信息"。

如果您遇到上述以外的其他问题,按下 & } ! 键以清除计算器,然后重新进行计算。

注意: 您可以使用计算器背面的重置孔,执行硬重置。See: "重置计算器"。