Utilizar folhas de cálculo: Ferramentas para soluções financeiras

A calculadora contém folhas de cálculo com fórmulas embebidas para resolver problemas específicos. Aplique definições ou atribua valores conhecidos às variáveis da folha de cálculo e calcule o valor desconhecido. A alteração dos valores permite fazer questões e se e comparar resultados.

Excepto as variáveis TVM, acedidas no modo de calculadora padronizado, todas as variáveis são pedidas.

Por exemplo, para atribuir valores às variáveis de amortização, tem de premir primeiro & \ para aceder à folha de cálculo Amortizações.

Cada folha de cálculo é independente das outras: as operações numa folha de cálculo não afectam as variáveis noutras folhas de cálculo. Quando sair de uma folha de cálculo ou desligar a calculadora, a calculadora retém todos os dados da folha de cálculo.

Para seleccionar

Função

Prima

Folha de cálculo TVM
(Capítulo 2)

Analisa fluxos de fundos iguais, por exemplo, anuidades, empréstimos, hipotecas, alugueres e poupanças

,, -, ., /, 0, or & [

Folha de cálculo Amortizações
(Capítulo 2) 

Executa cálculos de amortizações e gera um plano de amortização

& \

Folha de cálculo Fluxo de fundos
(Capítulo 3)

Analisa fluxos de fundos desiguais através do cálculo do valor líquido actual e da taxa de rentabilidade interna

& '

Folha de cálculo Obrigações
(Capítulo 4)

Calcule o preço das obrigações e o rendimento médio efectivo

& l

Folha de cálculo Depreciação
(Capítulo 5)

Gera um plano de depreciação com um dos seis métodos de depreciação

& p

Folha de cálculo Estatística
(Capítulo 6)

Analisa estatísticas em dados de uma ou duas variáveis com quatro opções de regressão

& k

Folha de cálculo Juro composto/Alteração percentual
(Capítulo 7)

Calcula a alteração percentual, juros compostos e a diferença entre o preço de custo e de venda

& q

Folha de cálculo Conversão de juros
(Capítulo 7)

Converte as taxas de juro entre taxa nominal (ou taxa anual) e a taxa efectiva anual

& v

Folha de cálculo Data
(Capítulo 7)

Calcula o número de dias entre duas datas ou a data/dia da semana de acordo com número de dias especificados a partir de uma determinada data

& u

Folha de cálculo Margem de lucro
(Capítulo 7)

Calcula o custo, o preço de venda e a margem de lucro

& w

Folha de cálculo Breakeven
(Capítulo 7)

Analisa a relação entre custo fixo, custo variável, preço, lucro e quantidade

& r

Folha de cálculo Memória
(Capítulo 7)

Acede à área de armazenamento até 10 valores

& {

Aceder às variáveis da folha de cálculo TVM

Para atribuir valores às variáveis da folha de cálculo TVM, utilize as cinco teclas TVM (,, -, ., /, 0).
Para aceder a outras funções da folha de cálculo TVM, prima a tecla & e, em seguida, prima uma tecla de função TVM (xP/Y, P/Y, BGN). (See “TVM and Amortization Worksheet Variables”.)

Nota: Pode atribuir valores às variáveis TVM enquanto estiver numa folha de cálculo rápida, mas tem de voltar ao modo de calculadora padronizado para calcular os valores TVM ou apagar a folha de cálculo TVM.

Aceder às variáveis das folhas de cálculo rápidas

Depois de aceder a uma folha de cálculo, prima # ou " para seleccionar as variáveis. Por exemplo, prima & \ para aceder à folha de cálculo Amortizações e, em seguida, prima # ou " para seleccionar as variáveis das amortizações (P1, P2, BAL, PRN, INT). (See “TVM and Amortization Worksheet Variables”.)

Os indicadores pedem para seleccionar definições, introduzir valores ou calcular resultados. Por exemplo, os indicadores # ou " lembram para premir # ou " para seleccionar outras variáveis. (Consulte Ler o visor na página 2.)

Para voltar ao modo de calculadora padronizado, prima & U.

Tipos de variáveis das folhas de cálculo

Só de introdução
Só de cálculo
Cálculo automático
Introduzir ou calcular
Definições

Nota: O sinal = apresentado entre a etiqueta da variável e o valor indica que o valor está atribuído à variável.

Variáveis Só de introdução

Os valores para variáveis Só de introdução têm de ser inseridos, não podem ser calculados e estão muitas vezes limitados a um intervalo específico, por exemplo, P/Y e C/Y. O valor para uma variável Só de introdução pode ser:

Introduzido directamente com o teclado.
O resultado de um cálculo matemático.
Rechamado da memória.
Obtido de outra folha de cálculo com a função de última resposta.

Quando aceder a uma variável Só de introdução, a calculadora mostra a etiqueta da variável e o indicador ENTER. O indicador ENTER lembra para premir ! depois de digitar um valor a atribuir à variável. Depois de premir !, o indicador 1confirma se o valor foi atribuído.

Variáveis Só de cálculo

Não pode introduzir valores manualmente para variáveis Só de cálculo, por exemplo, valor líquido actual (NPV). Para calcular um valor, visualize uma variável Só de cálculo e prima %. A calculadora calcula e mostra o valor baseado nos valores das outras variáveis.

Quando visualizar uma variável Só de cálculo, o indicador COMPUTE lembra para premir % para calcular o valor. Depois de premir %, o indicador 7 confirma se o valor apresentado foi calculado.

Variáveis de cálculo automático

Quando premir # ou " para visualizar uma variável de cálculo automático (por exemplo, a variável INT da folha de cálculo Amortizações), a calculadora calcula e mostra o valor automaticamente sem ter de premir %.

Variáveis de introdução ou cálculo na folha de cálculo TVM

Pode introduzir ou calcular valores para as variáveis da folha de cálculo TVM (N, I/Y, PV, PMT e FV).

Nota: Apesar de não ter de estar no modo de calculadora padronizado para atribuir valores às variáveis, deve estar no modo de calculadora padronizado para calcular os valores.

Para atribuir o valor de uma variável TVM, digite um número e prima uma tecla de variável.
Para calcular o valor de uma variável TVM, prima % e, em seguida, prima a tecla de variável. A calculadora calcula e mostra o valor baseado nos valores de outras variáveis.

Variáveis de introdução ou cálculo em folhas de cálculo rápidas

Pode introduzir ou calcular valores para algumas das várias variáveis da folha de cálculo rápida (por exemplo, as variáveis YLD e PRI da folha de cálculo Obrigações). Quando seleccionar uma variável de introdução ou cálculo, a calculadora mostra a etiqueta da variável com os indicadores ENTER e COMPUTE.

O indicador ENTER pede para premir ! para atribuir o valor digitado à variável apresentada.
O indicador COMPUTE pede para premir % para calcular um valor para a variável.

Seleccionar definições da folha de cálculo

Muitas folhas de cálculo rápidas contêm variáveis compostas por duas ou mais opções, ou definições (por exemplo, a variável ACT/360 da folha de cálculo Date). Quando seleccionar variáveis com definições, a calculadora mostra o indicador SET e a definição actual.

Para percorrer as definições de uma variável, prima & V uma vez para cada definição.

Indicadores do visor

O indicador € confirma se a calculadora introduziu o valor apresentado na folha de cálculo.
O indicador  confirma se a calculadora calculou o valor apresentado.
Quando uma alteração à folha de cálculo invalidar os valores introduzidos ou calculados, os indicadores € e  desaparecem.