Messages d'erreur

Remarque : pour effacer un message d'erreur, appuyez sur P.

Erreur

Causes possibles

Error 1
Overflow

• Un résultat se trouve en dehors de la plage de la calculatrice (± 9,9999999999999E99).
• Vous avez tenté de diviser par zéro (peut se produire en interne).
• Vous avez tenté de calculer 1/x alors que x est égal à zéro.
• Feuille de calcul Statistics : un calcul comporte des valeurs X ou Y qui sont toutes identiques.

Error 2
Invalid argument

• Vous avez tenté de calculer x ! alors que x n'est pas un entier compris entre 0 et 69.
• Vous avez tenté de calculer LN de x, alors que x n'est pas > 0.
• Vous avez tenté de calculer yx alors que y < 0 et que x n'est pas un entier ou l'inverse d'un entier.
• Vous avez tenté de calculer alors que x < 0.
• Feuille de calcul Amortization : vous avez tenté de calculer BAL, PRN et INT alors que P2 < P1.
• Feuille de calcul Depreciation : dans un calcul, SAL > CST.

Error 3
Too many pending operations

• Un calcul comporte plus de 15 niveaux de parenthèses.
• Un calcul a tenté d'utiliser plus de 8 opérations en cours de calcul.

Error 4
Out of range

• Feuille de calcul Amortization : la valeur entrée pour P1 ou P2 se trouve en dehors de la plage 1‑9 999.
• Feuille de calcul TVM : la valeur de P/Y ou C/Y est 0.
• Feuille de calcul Cash Flow : la valeur de Fnn se trouve en dehors de la plage 0,5 à 9 999.
• Feuille de calcul Bond : la valeur de RV, CPN ou PRI est 0.
• Feuille de calcul Date : la date calculée se trouve en dehors de la plage du 1er janvier 1980 au 31 décembre 2079.
• Feuille de calcul Depreciation : la valeur entrée pour : le taux d'amortissement est 0 ; la variable LIF est 0 ; la variable YR est  0 ; la variable CST est < 0 ; la variable SAL est < 0 ; ou la variable M01 est 1  M01 13.
• Feuille de calcul Interest Conversion : la valeur de C/Y est Å 0.
• La valeur de DEC se trouve en dehors de la plage 0‑9.

Error 5
No solution exists

• Feuille de calcul TVM : le calcul de I/Y a été demandé alors que les valeurs de FV, (N Q PMT) et PV ont toutes le même signe. (Assurez-vous que les mouvements de trésorerie entrants sont positifs et que les mouvements de trésorerie sortants sont négatifs.)
• Feuilles de calcul TVM, Cash Flow et Bond : la valeur entrée pour LN (logarithme) n'est pas > 0 pendant les calculs.
• Feuille de calcul Cash Flow : un calcul de IRR a été demandé alors que la liste des mouvements de trésorerie ne comporte pas un seul changement de signe.

Error 6
Invalid date

• Feuilles de calcul Bond et Date : une date est incorrecte (par exemple, 32 janvier) ou utilise un format erroné (par exemple, MM.JJAAAA au lieu de MM.JJAA.
• Feuille de calcul Bond : vous avez tenté d'effectuer un calcul en utilisant une date de rachat antérieure ou identique à la date de règlement.

Error 7
Iteration limit exceeded

• Feuille de calcul TVM : un calcul de I/Y a été demandé pour un problème complexe impliquant de nombreuses itérations.
• Feuille de calcul Cash Flow : un calcul de IRR a été demandé pour un problème complexe impliquant plusieurs changements de signe ou pour PB/DPB sans indication de durée de remboursement basée sur les valeurs des mouvements de trésorerie entrées.
• Feuille de calcul Bond : un calcul de YLD a été demandé pour un problème complexe.

Error 8
Canceled iterative calculation

• Feuille de calcul TVM : la touche $ a été pressée pour arrêter le calcul de I/Y.
• Feuille de calcul Amortization : la touche $ a été pressée pour arrêter le calcul de BAL ou INT.
• Feuille de calcul Cash Flow : la touche $ a été pressée pour arrêter le calcul de IRR.
• Feuille de calcul Bond : la touche $ a été pressée pour arrêter le calcul de YLD.
• Feuille de calcul Depreciation : la touche $ a été pressée pour arrêter le calcul de DEP ou RDV.