Réinitialisation de la calculatrice

La réinitialisation de la calculatrice :

efface l'affichage, les valeurs stockées dans les 10 mémoires, tout calcul non terminé et toutes les données contenues dans les feuilles de calcul,
restaure tous les paramètres de réglage par défaut,
active le mode standard sur la calculatrice.

Il est préférable, pour éviter la suppression involontaire de données, d'utiliser les possibilités d'effacement partiel. (See “Effacement des entrées et des mémoires de la calculatrice”.)

Il peut, par contre, être utile d'initialiser la calculatrice lors de sa première utilisation, lors d'un nouveau calcul ou en présence de difficultés que les autres solutions ne vous ont pas permis de résoudre. (See “En cas de problème”.)

Utilisation des touches & } !

1. Appuyez sur & }. Les indicateurs RST ? et ENTER s'affichent.

Remarque : pour annuler l'opération de réinitialisation, appuyez sur & U. La valeur 0.00 s'affiche.

2. Appuyez sur !. L'indicateur RST et la valeur 0.00 s'affichent, confirmant la réinitialisation de votre calculatrice.

Remarque : si une condition d'erreur existe, appuyez sur P pour effacer l'affichage avant de procéder à la réinitialisation.

Réinitialisation matérielle

Vous pouvez également réinitialiser la calculatrice en introduisant délicatement un objet pointu (tel que l'extrémité d'un trombone ou un objet similaire) dans l'orifice appelé RESET, situé au dos de celle-ci.