Variables de hojas de trabajo TVM y Amortización

Variable

Tecla

Pantalla

Tipo de variable

Número de periodos

,

N

Introducción o cálculo

Tasa de interés anual

-

I/Y

Introducción o cálculo

Valor presente

.

PV

Introducción o cálculo

Pago

/

PMT

Introducción o cálculo

Valor futuro

0

FV

Introducción o cálculo

Número de pagos por año

& [

P/Y

Sólo introducción

Número de periodos compuestos por año

#

C/Y

Sólo introducción

Pago de fin de periodo

& ]

END

Configuración

Pagos de inicio de periodo

& V

BGN

Configuración

Pago inicial

& \

P1

Sólo introducción

Pago final

#

P2

Sólo introducción

Saldo

#

BAL

Cálculo automático

Principal pagado

#

PRN

Cálculo automático

Interés pagado

#

INT

Cálculo automático

Nota: Este manual clasifica las variables según el método de introducción correspondiente. (See “Tipos de variables de hoja de trabajo”).

Uso de las variables de TVM y Amortización

La calculadora almacena los valores asignados a las variables de TVM hasta que los borre o los cambie, por lo que no es necesario que repita todos los pasos cada vez que trabaje con un problema.

Para asignar un valor a una variable TVM, escriba un valor y pulse una tecla de TVM (,, -, ., /, 0).
Para cambiar el número de pagos (P/Y), pulse & [, escriba un número y pulse !. Para cambiar los periodos compuestos (C/Y), pulse & [ #, escriba un número y pulse !.
Para cambiar el periodo de pago (END/BGN), pulse & ] y, posteriormente, pulse & V.
Para calcular un valor para la variable desconocida, pulse C y, posteriormente, pulse la tecla de la variable desconocida.
Para generar un plan de amortización, pulse & \, escriba los números de los pagos primero y último del rango (P1 y P2) y pulse " o # para calcular los valores de cada variable (BAL, PRN y INT).

Restablecimiento de variables de hojas de trabajo TVM y Amortización

Para restablecer los valores predeterminados de todas las variables y formatos de la calculadora (incluidas las variables de TVM y amortización), pulse & } !:

Variable

Predeterminado

Variable

Predeterminado

N

0

END/BGN

END

I/Y

0

P1

1

PV

0

P2

1

PMT

0

BAL

0

FV

0

PRN

0

P/Y

1

INT

0

C/Y

1

 

 

Para restablecer sólo las variables de TVM (N, I/Y, PV, PMT, FV) a los valores predeterminados, pulse & z.
Para restablecer P/Y y C/Y a los valores predeterminados, pulse & [ & z.
Para restablecer las variables de la hoja de trabajo Amortización (P1, P2, BAL, PRN, INT) a los valores predeterminados, pulse & z desde la propia hoja de trabajo.
Para restablecer END/BGN a los valores predeterminados, pulse & ] & z.

Borrado de la variable no utilizada

Para los problemas en los que sólo se utilizan cuatro de las cinco variables de TVM, introduzca un valor cero en la variable no utilizada.

Por ejemplo, para determinar el valor presente (PV) de un valor futuro conocido (FV) con una tasa de interés conocida (I/Y) y sin pagos, escriba 0 y pulse PMT.

Introducción de valores positivos y negativos para flujos de entrada y de salida de efectivo

Introduzca valores negativos para los flujos de salida (dinero pagado) y valores positivos para los flujos de entrada (dinero recibido).

Nota: Para introducir un valor negativo pulse S después de escribir el número. Para cambiar un valor negativo a positivo pulse S.

Introducción de valores para I/Y, P/Y y C/Y

Introduzca I/Y como la tasa de interés nominal. La hoja de trabajo TVM convierte automáticamente el valor de I/Y a una tasa por periodo basada en los valores de P/Y y C/Y.
Cuando se introduce un valor para P/Y se introduce automáticamente el mismo valor para C/Y. (Puede cambiar el valor de C/Y.)

Especificación de cuotas de pago con anualidades

Utilice las variables END/BGN para especificar si la transacción es una anualidad ordinaria o una cuota de anualidad.

Defina END para las anualidades ordinarias, en las que el pago se efectúa al final de cada periodo de pago. Esta categoría incluye a la mayoría de los préstamos.
Defina BGN para las anualidades con cuota, en las que los pagos se efectúan al inicio de cada periodo de pago. Esta categoría incluye a la mayoría de los alquileres-compra.

Nota: Cuando se seleccionan pagos al inicio de periodo, aparece el indicador BGN. (No aparece indicador alguno para los pagos END).

Actualización de P1 y P2

Para actualizar P1 y P2 para el siguiente rango de pagos, pulse C con P1 o P2 en pantalla.

Valores diferentes para BAL y FV

El valor calculado para BAL después de un número especificado de pagos puede ser distinto del valor calculado para FV después del mismo número de pagos.

Al resolver problemas para BAL, PRN y INT, la calculadora utiliza el valor de PMT redondeado al número de decimales especificado por medio del formato decimal.
Al resolver problemas para FV, la calculadora utiliza el valor de PMT sin redondear.

Introducción, rellamada y cálculo de valores de TVM

Para introducir un valor de TVM, escriba y guarde el valor pulsando una tecla de TVM (,, -, ., /, 0).
Para mostrar un valor de TVM almacenado, pulse J y una tecla de TVM.

Puede introducir o llamar de nuevo un valor para cualquiera de las cinco variables de TVM (N, I/Y, PV, PMT o FV) tanto en el modo de calculadora estándar como en un modo de hoja de trabajo. La información que aparezca dependerá del modo que se haya seleccionado.

En modo de calculadora estándar, aparecen la etiqueta de variable, el signo igual ( = ) y el valor introducido o rellamado.
En los modos de hoja de trabajo, la calculadora muestra sólo el valor que se introduce o se llama, aunque se siguen mostrando todas las etiquetas de las variables mostradas anteriormente.

Nota: Puede indicar que el valor mostrado no se asigne a la variable mostrada, ya que no aparece el signo igual ( = ).

Para calcular un valor de TVM, pulse C y una tecla de TVM en el modo de calculadora estándar.

Uso de [xP/Y] para calcular un valor de N

1. Escriba el número de años, y pulse & Z para multiplicar por el valor de P/Y almacenado. Aparece el número total de pagos.
2. Para asignar el valor mostrado a N para un cálculo de TVM, pulse ,.