重置计算器

重置计算器:

• 清除显示、所有的10 个存储器、任何未完成的运算和所有 工作表数据。
• 恢复所有默认设置。
• 所有操作返回至计算器标准模式。

计算器具有可选的清除选定数据的方式,所以请慎用重置操作,以免丢失数 据。 See: “清除计算器输入项和存储器”。

例如,您只有在首次使用计算器、开始新的计算、或在计算器操作遇到困难而 其他解决方案无效的情况下,才需要重置计算器。 See: “如果遇到问题”。

按下 2nd Reset ENTER 键。

1. 按下 & } 键。将显示 RST? 和 ENTER 指示符。

注意: 要取消重置,按下 & U 键,将显示. 0.00。

2. 按下 !键。 将显示 RST 和 0.00 ,确认已重置计算器。

注意: 如果在重置前有出现错误状态,请先按下 P 键清除显示屏。

执行硬重置

您也可以通在计算器背面标有RESET 的孔口,轻轻插入尖状物(如打开的曲 别针或类似物件)以重置计算器。