输入债券数据并计算结果

要计算价格(PRI) 或收益率(YLD) 和应计利息(AI),首先需要输入已知的结 算日(SDT)、息票利率(CPN)、偿还日期(RDT) 和偿还价值(RV) 四个数值。

如果需要,可更改天数计算法(ACT360)和息票付息频数(2/Y1/Y)。 债券工作表会保存所有数值和设置,直到您清除数据表或更改该数值和设置。

输入已知的债券值

1. 按下 & l 键。显示当前的 SDT 值。
2. 要清除工作表,按下 & z 键。
3. 如果需要,键入新的 SDT 值,然后按下 ! 键。
4. 重复第3 步输入 CPN, RDT, 和 RV, 的值,按下 # 键,每按一次显示一个变元。

注意: 按以下格式输入日期:mm.ddyy (美式)或 dd.mmyy (欧式)。

设置债券天数计算法和息票付息频数

1. 要显示天数计算法,按 # 键,直到 ACT360 显示。
2. 要更改天数计算法,按下 & V 键。
3. 要显示付息频数,按下 # 键,直到 2/Y1/Y 显示。
4. 要更改付息频数,按下 & V 键。

计算债券价格 (PRI)

1. 按下 # 键直到显示 YLD
2. 键入 YLD 值,然后按下 ! 键。
3. 按下 # 键以显示 PRI,然后按下 C 键。计算器显示计算的 PRI 值。

计算债券收益率 (YLD)

1. 按下 # 键直到显示 PRI
2. 键入 PRI 值,然后按下 ! 键。
3. 按下 # 键以显示 YLD,然后按下 C 键。计算器显示计算的 YLD 值。

计算应计利息 (AI)

要计算应计利息,按下 # 键直到显示 AI 变元。计算器会自动计算面值为$100 美元的债券的 AI