Cómo copiar archivos de calculadora en el ordenador

Puede copiar la mayoría de datos, archivos y programas de la calculadora al ordenador, ya sea para hacer una copia de seguridad del contenido, enviar los datos a otros dispositivos o liberar memoria de la calculadora.

Advertencia: No desconecte el cable mientras se realice la transferencia.

Para copiar un archivo de la calculadora en el ordenador

1. Haga clic en el nombre del archivo para seleccionarlo.
2. Arrastre el archivo y suéltelo en una carpeta del ordenador o en el escritorio.

Advertencia: No desconecte el cable mientras se realice la transferencia.

Para copiar todos los archivos de la calculadora en el ordenador como copia de seguridad de contenido.

1. Seleccione Edit
2. Seleccione All
3. Arrastre el o los archivos y suéltelos en una carpeta del ordenador o en el escritorio.

Nota: No hay función de copia de seguridad automática en TI Connect™ CE.

Cómo copiar de archivos del ordenador a calculadoras conectadas

Advertencia: No desconecte el cable mientras se realice la transferencia.

Para copiar uno o varios archivos del ordenador en la calculadora

1. Desplácese hasta los archivos elegidos en el ordenador.
2. Arrastre los archivos hasta el panel de lista de calculadoras, y pase el ratón sobre la calculadora que desee.
3. Suelte el botón del ratón cuando aparezca el icono .
4. Seleccione un nombre de archivo en el menú desplegable. Será el nombre con el que el archivo aparezca en la calculadora.
5. Haga clic en Send.