TI Archivo CE Bundle – utilice un archivo de ordenador para actualizar la calculadora CE.
Actualice su calculadora(s) conectada(s) CE en un solo paso utilizando TI Connect™ CE y el paquete TI CE.
Actualice el paquete de CE a la versión más reciente en:
| - | education.ti.com/84ceupdate |
| - | education.ti.com/84cetupdate |
Conecte su CE Calculadora(es) a TI Connect™ CE. Arrastre el paquete TI CE adecuado al Explorador de la calculadora.
TI Connect™ CE actualiza su SO CE, cualquier App de CE que deba actualizarse o falte en las calculadoras y también carga las 5 variables de imagen precargadas en Image1 – Image5. El proceso no puede detenerse, por lo que debe asegurarse de guardar (arrastrar) todos sus archivos favoritos de calculadora utilizando el explorador de calculadora TI Connect™ CE. Puede arrastrar sus archivos de calculadora favoritos de vuelta a la calculadora una vez terminado el proceso de TI CE Bundle.
Arrastre el CE Bundle al explorador de calculadora. Espere a que termine el proceso completo. No tire del cable mientras se realice la transferencia. La calculadora CE se reinicia antes de la transferencia de las variables de imagen y las Apps. La calculadora CE se desfragmenta (reorganiza la memoria) en algún momento durante el proceso. En la ventana de TI Connect CE aparecen mensajes cuando se realizan las transferencias.
Nota: No confunda el archivo TI CE Bundle con el archivo de SO CE y Apps CE todavía disponible para descargar por separado en education.ti.com. TI CE Bundle contiene los archivos más recientes necesarios para actualizar o restaurar las calculadoras CE como si fueran recién compradas y ofrece una forma rápida de actualizar todas las calculadoras CE de su clase.
Importante: Si en la pantalla de la calculadora aparece el mensaje "Waiting... (Esperando)", la calculadora ha perdido el SO. Esto puede suceder si se quita el cable de la calculadora o el ordenador durante una transferencia de archivos. Si está conectado, desconecte y vuelva a conectar la CE al ordenador. Arrastre el CE Bundle al explorador de calculadora.
Recordatorio: Espere a que termine el proceso completo. No tire del cable mientras se realice la transferencia. La calculadora CE se reinicia antes de la transferencia de las variables de imagen y las Apps. La calculadora CE se desfragmenta (reorganiza la memoria) en algún momento durante el proceso. En la ventana de TI Connect CE aparecen mensajes cuando se realizan las transferencias.
Pueden repetir este proceso y el CE Bundle transferirá de nuevo los archivos. No tire del cable mientras se realice la transferencia.
Consulte también:
Cómo enviar archivos entre calculadoras conectadas