Pour envoyer des captures d'écran aux calculatrices connectées
Cette caractéristique unique Screen Capture (capture d'écran) offre un moyen de créer une capture d'écran d'un graphique sur les calculatrices haute résolution, de recadrer pour adapter à la zone graphique et ensuite de convertir uniquement la zone graphique comme image d'arrière-plan. Cochez Graph Area Only (zone graphique uniquement) pour créer ce type d'image d'arrière-plan.
|
1.
|
Si vous ne l'avez pas encore fait, créez une capture d'écran. |
|
2.
|
Cliquez sur la capture d'écran pour la sélectionner. |
|
3.
|
Cliquez sur  |
|
•
|
(NOM DU FICHIER) : ce nom peut être différent du (NOM SUR LA CALCULATRICE) suivant le nom affecté à la capture d'écran sur l'ordinateur. |
|
•
|
(NOM SUR LA CALCULATRICE) : sélectionnez l'image d'arrière-plan (il doit s'agir du nom d'image par défaut, mais vous pouvez changer le nom de l'image d'arrière-plan en utilisant ce menu). |
: les captures d'écran et les fichiers image convertis sont envoyés sous forme de variables Pic aux calculatrices en niveaux de gris.
|
•
|
(ZONE GRAPHIQUE UNIQUEMENT) : dans le panneau droit, indiquez si vous souhaitez envoyer uniquement la zone graphique ou l'intégralité de l'écran. Lors du renvoi d'une capture d'écran à une calculatrice, il est préférable de n'envoyer que la zone graphique. |
Recadrage d'une image
Une capture d'écran de la zone graphique comprend l'intégralité de l'écran de la TI-83 Premium CE Édition Python, la barre d'état, la bordure du graphique et la zone graphique.
Le logiciel TI Connect™ CE permet de recadrer l'image à la taille de Graph Area Only (zone graphique uniquement) pour créer une variable d'image d'arrière-plan. Vous pouvez recadrer un écran pour l'adapter uniquement à la zone graphique dans la section Envoyer à dans la boîte de dialogue Envoyer vers les calculatrices.

|
•
|
(CALCULATRICES DE DESTINATION) : indiquez si vous souhaitez envoyer l'image à toutes les calculatrices connectées ou seulement aux calculatrices sélectionnées (à partir d'une liste de sélection). |
Pour envoyer des fichiers à plusieurs calculatrices
|
1.
|
Sélectionnez le bouton (Sélectionner les calculatrices) dans la boîte de dialogue. |
|
2.
|
Cochez les cases correspondant aux calculatrices que vous souhaitez sélectionner. |
|
3.
|
Cliquez sur (Envoyer). |