Le saviez-vous ? Ce que les enseignants, les élèves et les familles apprécient vraiment dans l’écosystème TI
Votre enfant entre en Seconde. On vous parle de calculatrice graphique… mais une question arrive vite : pourquoi en faut-il une, et que va-t-elle vraiment apporter ?
Au lycée, la calculatrice n’est plus un simple outil de calcul : elle devient un appui essentiel pour comprendre, expérimenter et progresser en mathématiques et en sciences. C’est précisément l’ambition de TI avec la TI-83 Premium CE Edition Python et l’écosystème MaClasseTI.fr : proposer bien plus qu’une calculatrice, un ensemble cohérent qui accompagne l’élève dans ses apprentissages, en classe comme à la maison.
Un outil qui structure vraiment les maths
Au lycée, la calculatrice graphique intervient dans plus de la moitié du programme de mathématiques en voie générale, et jusqu’à 60 % en spécialité. Elle permet de tester des hypothèses, visualiser des fonctions, travailler les probabilités ou l’algèbre, sans remplacer le raisonnement de l’élève.
« Le saviez-vous ? »
87 % des élèves recommandent la TI-83 Premium CE Édition Python à leurs amis. Ils la perçoivent comme un véritable outil d’apprentissage, qui les aide à comprendre les notions et à raisonner, plutôt que comme une simple machine à calculer.
Sans accès à Internet ni notifications, la calculatrice reste un espace de travail 100 % sans distraction, idéal pour les devoirs surveillés et les révisions du bac.
La seule offre doublement approuvée
TI propose un écosystème unique : d’un côté les calculatrices TI-83 Premium CE Édition Python et TI-82 Advanced Édition Python, de l’autre la plateforme MaClasseTI.fr, gratuite et pensée pour le lycée. Python est intégré nativement dans la calculatrice, avec des applications dédiées pour manipuler des notions parfois abstraites en classe.
« Le saviez-vous ? »
TI-83 Premium CE Édition Python + MaClasseTI.fr forment la première offre 2-en-1 doublement labellisée Approuvé par les Familles & les Enseignants ».
Cet alignement entre outil physique, ressources numériques et reconnaissance officielle rassure les familles autant qu’il conforte les enseignants dans leurs choix d’équipement.
MaClasseTI.fr : la plateforme que les enseignants valident
MaClasseTI.fr est une plateforme largement utilisée et validée par les enseignants, qui y trouvent des activités prêtes à l’emploi, des tutoriels vidéo, une calculatrice vidéo-projetable et un éditeur Python compatible avec la TI-83 Premium CE Édition Python. Accessible gratuitement, depuis n’importe quel appareil, connectée au GAR et aux ENT*, elle s’intègre facilement dans les environnements numériques des établissements.
« Le saviez-vous ? »
82 % des profs valident MaClasseTI.fr et la notent en moyenne 17/20 dans les tests Approuvé par les Familles & les Enseignants ».
Au-delà de la classe, MaClasseTI.fr est un véritable appui pour le travail en autonomie : les élèves peuvent s’entraîner, revoir les notions vues en cours et progresser à leur rythme. Accessible à la maison, elle permet aussi de mieux comprendre le travail réalisé en classe et de suivre concrètement les apprentissages.
*GAR = accès sécurisé aux ressources pédagogiques
ENT = portail numérique de vie scolaire et de travail
Un investissement durable, validé par les parents
Pour les familles, l’enjeu est de choisir un équipement qui tienne toute la scolarité au lycée – voire au-delà – sans mauvaise surprise. La TI-83 Premium CE Edition Python est conçue pour durer : robuste, réparable, avec 3 ans de garantie, elle accompagne l’élève de la Seconde jusqu’aux études supérieures.
« Le saviez-vous ? »
92 % des parents approuvent le 2-en-1 TI (calculatrice + MaClasseTI.fr), et 87 % trouvent que la TI-83 Premium CE Edition Python offre un excellent rapport qualité-prix. »
Rapporté à trois années de lycée, le coût annuel reste maîtrisé, alors que certains modèles d’entrée de gamme doivent être remplacés en cours de route. Les dispositifs d’achats groupés proposés via les revendeurs scolaires simplifient en plus la vie des familles et des équipes pédagogiques.
Python accessible et tutoriels pour ne jamais être bloqué
La programmation en Python prend une place croissante au lycée et fait désormais partie du programme officiel — une compétence devenue clé pour la poursuite d’études et l’orientation post-bac. Beaucoup d’élèves la découvrent en mathématiques, où elle permet de passer plus facilement de la théorie à la pratique.
Avec la TI-83 Premium CE Edition Python et l’éditeur Python de MaClasseTI.fr, ils peuvent s’exercer simplement, en classe comme à la maison.
Le saviez-vous ?
TI propose un éditeur Python particulièrement accessible et des tutoriels gratuits sur MaClasseTI.fr pour comprendre en pratiquant.
Les tutoriels vidéo pas à pas, disponibles gratuitement, permettent aux élèves d’avancer à leur rythme, et aux enseignants de s’appuyer sur des supports clairs pour introduire ou consolider les notions.
Les nombres cités dans cet article proviennent d’enquêtes et de tests de satisfaction réalisés auprès d’enseignants, de parents et d’élèves de lycée, notamment dans le cadre du label « Approuvé par les Familles & les Enseignants ».