Education Technology

Équilibrer une équation bilan

Présentation de l’activité

Dans cette activité, on se propose d’utiliser une méthode permettant d’ajuster les coefficients stœchiométriques de 1’équation-bilan d’une réaction chimique.

Objectives

Utiliser la plate-forme mathématique pour équilibrer l’équation-bilan d’une réaction chimique lorsque celle-ci devient complexe.

About the Lesson

En chimie, quelle que soit la méthode retenue pour résoudre un exercice, il y a souvent nécessité « d’équilibrer » une équation. Dans un grand nombre de cas, la détermination des coefficients se fait sans difficulté. Mais, à mesure que l’élève puis l’étudiant progresse dans les études scientifiques, il rencontre des équations plus complexes à « équilibrer ». À partir du moment où l’élève a compris que les coefficients ne sont que l’expression de la loi de conservation de la matière, la recherche de ces coefficients est une activité qui n’apporte rien de plus aux connaissances chimiques des phénomènes. C’est la raison pour laquelle nous proposons dans cette activité une méthode permettant d’ajuster les coefficients d’une équation avec TI-Nspire.
Le fichier C1n_EquilibrerEquatBilan.zip proposé contient les fichiers C1n_EquilibrerEquationBilan.pdf et C1nElev_EquilibEquat.tns
Le fichier tns proposé décrit à l’élève le travail à effectuer pas à pas.