Écrans de démarrage
Personnalise ta calculatrice TI-84 Plus Silver Edition avec tes propres graphismes. Renseigne toi sur ceux que tu peux télécharger, ou imprime des instructions simples pour créer et insérer tes propres graphismes dans ta calculatrice. Pour télécharger un de ces graphismes déjà créés, clique avec le bouton droit de la souris sur celui que tu souhaites et choisis « enregistrer l'image sous.. ». Ensuite, enregistre-le sur ton ordinateur et suis les instructions pour faire apparaître ton graphisme chaque fois que tu démarres ta TI-84 Plus Silver Edition.
P.S. L’application Flash de démarrage Start-Up est pré-installée sur la TI-84 Plus Silver Edition et peut être téléchargée gratuitement sur des TI-83 Plus et TI-84 Plus.
Instructions
Dessiner et afficher tes propres graphismes est un très bon moyen de personnaliser ta calculatrice TI. Une fois que tu auras compris la méthode, tu feras des jaloux auprès de tes amis. Il te suffit de suivre les étapes ci-dessous. Si tu rencontres des difficultés, cherche les informations dans le manuel d'utilisation, demande de l'aide à un ami ou appelle directement le 01 55 21 25 08.
* Pour créer une image sur ton ordinateur :
Ouvre le programme de modification d'images que tu préfères. Change la largeur du dessin à 92 pixels et la hauteur à 68 pixels. (Si tu as l'option « modifier la résolution », remplace-la par 72 dpi).
Crée ton dessin. Enregistre-le sous le format bitmap (.BMP), et nomme-le pic0, pic1, pic2. Mais ne va pas au-dessus de pic9. Car tu ne peux seulement stocker 10 graphismes à la fois dans ta calculatrice TI-84 Plus Silver Edition. Suis les messages apparaissant sur ton écran pour que ton nouveau graphisme créé s'ouvre au démarrage.
* Pour dessiner un graphisme directement sur ta calculatrice TI-84 Plus Silver Edition :
Presse le bouton « 2ND » puis « PRGM » pour accéder au menu DRAW. Clique une fois sur la flèche du haut puis sélectionne « A:Pen », et presse le bouton « ENTER ». (Si tu ne veux pas voir apparaître les axes graphiques, presse « 2ND », « ZOOM » pour accéder au menu FORMAT. Descend avec la flèche du bas jusqu'à la 4ème ligne et désactive les axes. Seulement, n'oublie pas de les réactiver avant d´aller en cours de math !!)
Place ton curseur sur le point où tu souhaites commencer ton dessin. Presse le bouton « ENTER » pour activer le crayon, puis ensuite, bouge simplement le curseur. Chaque fois que tu déplaces ton curseur, tu dessines un pixel à la fois sur le graphisme.
Presse le bouton « ENTER » une nouvelle fois pour désactiver le crayon. Pour continuer de dessiner sur le graphisme, place le curseur à l'endroit où tu souhaites encore dessiner, puis répète les mêmes étapes précédemment décrites.
Pour supprimer le crayon, presse « CLEAR ». Enregistre l'image en cliquant sur « 2DN » « DRAW », et ensuite, presse deux fois la flèche droite. Sélectionne StorePic en pressant « enter ». Lorsque "StorePic" apparait sur l'écran d´accueil, entre un nombre de 0 à 9, puis presse le bouton « ENTER ». Ton graphisme est à présent enregistré sous le nom de fichier pic0, pic1, pic2, etc.* Pour faire apparaître ton graphisme au démarrage :
- Branche ton câble USB à ton ordinateur et à ta calculatrice TI-84 Plus Silver Edition.
- Recherche l´icône TI Connect Software sur ton ordinateur (Si tu n'as pas TI Connect, télécharge-le)
- Ouvre TI Connect et clique sur l'icône de capture d’écran.
- Ouvre un nouveau fichier en cliquant sur « Fichier », « Ouvrir ».
- Recherche ton fichier dans ton ordinateur, sélectionne-le, puis clique sur « Ouvrir ».
- Clique sur le menu « Actions » et sélectionne « Envoyer vers ». Sélectionne un appareil et clique sur OK.
- Presse le bouton « APPS » de ta calculatrice TI-84 Plus Silver Edition, puis descend à l'aide de la flèche du bas jusqu´à « Start-up ».
- Presse le bouton « ENTER » pour sélectionner « Start-up ». Puis « ENTER » de nouveau, pour accéder à l'application.
- Change le paramètre d'affichage sur ON et le type sur PIC. Sélectionne le graphisme que tu aimerais afficher au démarrage. Choisis si tu veux que ton graphisme s'affiche deux secondes, cinq secondes ou jusqu'à ce que tu presses un bouton. Descend à l'aide de la flèche du bas jusqu'à FINISH, presse « ENTER », et voilà ! La prochaine fois que tu allumeras ta calculatrice TI-84 Plus Silver Edition, ton graphisme apparaîtra.
Pour plus d'informations sur « comment paramétrer le démarrage », regarde dans le manuel d'utilisation.