Education Technology

Software, Aplicaciones y Sistema Operativo

SmartPad™

Regresar a los resultados de búsqueda

Now you can "drive" TI-SmartView™ emulator software using a TI-84 Plus family graphing calculator connected to your computer.

SmartPad™


SmartPad™

SmartPad™ CE


SmartPad™ CE

Get the right version


Determine which version of SmartPad™ app is right for your graphing calculator.


See the Difference

Lea Licencia antes de continuar. Al descargar la aplicación indica su acuerdo con los términos y condiciones del Licencia.

TEXAS INSTRUMENTS CONTRATO DE LICENCIA PARA SOFTWARE DE APLICACIONES

Al descargar el software y/o la documentación, usted se compromete a cumplir las disposiciones que se indican a continuación.

  1. Licencia: Texas Instruments Incorporated ("TI") le otorga una licencia para copiar y usar los programas del software en una calculadora de TI, y copiar y usar la documentación de la página Web relacionada o del CD ROM (siendo los programas y la documentación del software los "Materiales bajo Licencia"), sujeto a que pague la tarifa aplicable por la licencia. Además de la copia que se encuentra en su calculadora, puede conservar una copia en su computadora únicamente para fines de copia de seguridad/archivo.

  2. Restricciones: No podrá usar los Materiales bajo Licencia en ningún emulador de calculadora de TI a menos que este emulador haya sido obtenido de TI.

  3. Soporte: El servicio de soporte de los Materiales bajo licencia viene descrito en la documentación que acompaña al software. En ausencia de la documentación, TIproporcionará el soporte necesario.

  4. Copyright: Los Materiales autorizados y cualquier documentación suministrada son propiedad intelectual (copyright). No borre el aviso de copyright, las marcas comerciales ni las notas sobre protección de derechos de propiedad intelectual de las copias que realice.

  5. Garantía: TI garantiza el derecho a suministrar los Materiales bajo licencia. TI no garantiza que dichos Materiales bajo licencia estén libres de error o que satisfagan requisitos específicos.

    Los Materiales bajo licencia se ponen su disposición o la de cualquier otro usuario posterior "TAL CUAL".

    Aunque no se ofrece ninguna garantía para los Materiales bajo licencia, los medios (si los hay) se repondrán en el caso de que resulten ser defectuosos en los primeros tres (3) meses de uso, siempre que se devuelvan a TI en un paquete con franqueo pagado. ESTE PÁRRAFO EXPRESA LA MÁXIMA RESPONSABILIDAD QUE ASUME TI Y LA ÚNICA Y EXCLUSIVA INDEMNIZACIÓN QUE OFRECERÁ EN COMPENSACIÓN POR MATERIAL DEFECTUOSO.

  6. Limitaciones: Excepto en los términos establecidos explícitamente en lo anterior y en lo referente a los Materiales bajo licencia, TI no ofrece ninguna garantía o condición, ya sea expresa o implícita, incluyendo pero sin limitarse a cualquier garantía implícita de aptitud para la comercialización o para un fin concreto.

    Bajo ninguna circunstancia TI o sus proveedores serán responsables de ningún daño indirecto, incidental o consecuencial, de pérdida de beneficios, de uso o de datos, ni de lucro cesante comercial en el caso de que los daños alegados se basen en reclamación de perjuicios, derechos contractuales o indemnización.

    Algunos estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños indirectos o consecuenciales, en cuyo caso podrían no aplicarse las limitaciones anteriores.

    Este Contrato se dará por terminado de forma inmediata si usted no cumple los términos del mismo. En el momento de la terminación de este Contrato, usted se compromete a devolver o destruir el paquete original, así como todas las copias parciales o totales del Programa que puede haber en su poder y a certificar este hecho por escrito a TI.

    La exportación y reexportación a EE UU del software y la documentación originales están sujetas a la ley sobre administración de exportación (Export Administration Act), de 1969 y sus enmiendas. El cumplimiento de tales reglamentaciones es responsabilidad del usuario. Usted se compromete a no intentar o hacer, ya sea directa o indirectamente, exportar, reexportar, o transmitir el Programa ni los datos técnicos a ningún otro país en el que dicha exportación, reexportación o transmisión esté restringida por cualquier regulación o estatuto aplicable en EE UU sin el pertinente consentimiento o licencia por escrito, si fuese necesario, de la Oficina de administración para la exportación (Bureau of Export Administration) del Departamento de comercio de EE UU, o cualquier otra entidad gubernativa que pueda tener jurisdicción sobre dicha exportación, reexportación o transmisión.

    Si el Programa se ha suministrado al Gobierno de EE UU en cumplimiento de una solicitud formulada en fecha 1 de diciembre de 1995 o posterior, el Programa se proporciona con los derechos de licencia comerciales y las restricciones descritas en este documento. Si el Programa se ha suministrado al Gobierno de EE UU en cumplimiento de una solicitud formulada en fecha anterior a 1 de diciembre de 1995, el Programa se proporciona con los "Derechos restringidos" según lo establecido en FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNIO 1987) o en DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCTUBRE 1988), según sea aplicable.

Descargar archivo Versión Tamaño (KB) Espacios para Applicaciones
SmartPad 2.1 5 1

Features Summary

SmartPad application (App)

TI's SmartPad App must be installed on your calculator in order to use a connected calculator to control TI-SmartViewTM. SmartPad is only available for TI-84 Plus and TI-84 Plus Silver Edition graphing calculators.


Using TI-SmartView emulator software

Connect a TI-84 Plus or TI-84 Plus Silver Edition graphing calculator to your computer and use it as a remote keyboard for TI-SmartView. If you press a series of keys on the calculator, those same key presses are repeated on TI-SmartView. This is useful if you feel more comfortable pressing real keys on a calculator but want to see the results on the computer.


Controlling TI-SmartView

Follow the steps below to use a connected calculator to control TI-SmartView:

  1. Connect the calculator and start TI-SmartView
  2. On the connected calculator, press APPS and run the SmartPad App (the App will not run if the calculator is not connected). The SmartPad title screen appears. Note: The calculator shows this title screen as long as SmartPad is running. All key presses and results appear on the computer only
  3. Press keys on the connected calculator to control TI-SmartView
  4. When finished, either press 2nd OFF on the connected computer OR disconnect the USB cable


TI-NspireTM handheld in TI-84 Plus mode

Currently, SmartPad is not supported on TI-Nspire handhelds in TI-84 Plus mode. To control the TI-SmartView software with the SmartPad App, use the TI-84 Plus or the TI-84 Plus Silver Edition graphing calculator.


TI-SmartView version 1.0

If you are using TI-SmartView version 1.0, request a free upgrade by calling 1-800-TI-CARES.