Pais España

TI-Nspire Novedades en la versión 4.0

Software TI-Nspire ™ CX ordenador

Cómo trabajar con Documentos: hacer zoom para ajustar

  • Cuando utilice la vista previa de un documento en un dispositivo portátil, puede hacer que el documento haga zoom automáticamente para ajustar el tamaño del documento a la ventana.

Cómo trabajar con Documentos: establecer el tamaño predeterminado de la página

  • Ya puede establecer el tamaño predeterminado de la página de documentos nuevos en la computadora o en un dispositivo portátil.

Gráficos y Geometría: dibujo matemático

  • Una nueva herramienta, Dibujo matemático, le permite usar los gestos de la pantalla táctil o del mouse para crear puntos, líneas, círculos y otras figuras. Por ejemplo, si dibuja algo con una figura aproximadamente circular, la herramienta la interpretará como un círculo.

Editor de scripts Lua: hacer zoom en el texto

  • Ya puede ajustar el tamaño del texto en el script y en cualquier panel de herramientas.

TI-Nspire ™ CX Dispositivos de mano y software de ordenador

Cómo trabajar con Documentos: indicador de modo de ángulo

  • Un indicador ya muestra el modo de ángulo (grados, radianes o gradianes) en efecto para la aplicación actual. En los dispositivos portátiles, el indicador se encuentra en la parte superior de la pantalla del documento. En el software de escritorio, el indicador se ubica en la barra de estado del documento.

Gráficos: configuraciones de ventana exactas.

  • Puede usar expresiones, por ejemplo 7/3 o 2•π, como entradas exactas de configuraciones de ventana personalizadas. Los valores aparecerán de forma exacta en los ejes y en el diálogo de las configuraciones de ventana la próxima vez que la muestre.
  • En los productos TI-Nspire™, se conserva la entrada fraccional de la forma en que aparece. Otras entradas exactas se reemplazarán con el resultado evaluado.
  • En los productos TI-Nspire™ CAS, se conservan las entradas fraccionales y otras entradas exactas.

Geometría: forza los ángulos del triángulo geométrico a valores enteros

  • Una nueva configuración le permitirá restringir los ángulos de un triángulo geométrico a valores enteros a medida que va creando o editando el triángulo. Esto le ayudará a minimizar las instancias de triángulos cuyos ángulos no suman “visualmente” 180 grados.

Gráficos en 3D: vista ortográfica

  • Puede personalizar los entornos de 3D para mostrar gráficos en 3D en la Proyección ortográfica o Vista de perspectiva.

Gráficos y Geometría: etiquetar los puntos automáticamente

  • Una nueva configuración le permite aplicar etiquetas automáticamente (A、B、..., Z、A1、B1 y así sucesivamente) para puntos, líneas y vértices de figuras geométricas a medida que las va dibujando.

Gráficos y Geometría: mediciones de ángulos dirigidos

  • Una nueva herramienta para medir le permite crear mediciones de ángulos dirigidos. Puede establecer la orientación en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario a las manecillas del reloj.

Gráficos y Geometría: selección del área acotada

  • Cuando se le solicite seleccionar dos curvas mientras que define un área delimitada, como opción puede hacer clic en una curva y en el eje x.

Gráficos, Geometría y Graficador en 3D: vistas conservadas

  • Cuando cambie la vista entre Gráficos, Geometría y Gráficos en 3D, se aplicarán las configuraciones de ventana/vista que se usaron más recientemente a la vista seleccionada. También puede deshacer y volver a hacer los cambios en la vista.

Datos y Estadísticas: mostrar dígitos y diagnósticos

  • Una nueva configuración Mostrar dígitos le permite seleccionar en el documento actual el formato de la pantalla para etiquetas numéricas.
  • Una nueva configuración de Diagnósticos le permite mostrar el valor de estadística r² o R²(cuando esté disponible) bajo ciertas ecuaciones de regresión.

Descargar

Para informar sobre problemas y ayudarnos a mejorar nuestras aplicaciones, envíenos un correo electrónico a ti‑cares@ti.com