Testimonio de Estudiantes

Jerónimo Francisco González Vera
Ingeniero Mecánico Administrador
Universidad de Monterrey
Monterrey, México
Tecnología TI: TI-89 Titanium

Escogí la calculadora TI-89 Titanium porque un compañero mío me la recomendó, me platicó varias de las cosas que podías hacer con ella, además ví su diseño y me convenció. 
Ahora que ya tengo 3 años con ella, me doy cuenta de muchas ventajas que la TI tiene sobre otras calculadoras. En mi carrera hacemos muchas operaciones matemáticas y muy complejas por lo que la probabilidad de equivocarse es muy grande, además de que te llevan mucho tiempo desarrollarlas. Con algunas de las opciones de la TI-89 Titanium estas probabilidades dejan de existir y hasta te sobra tiempo en los exámenes, pues con ella puedes: despejar incógnitas, simplificar operaciones, hacer integrales y derivadas complejas, graficar y hasta guardar notas, entre otras.

Estoy muy contento con la TI-89 Titanium por ser muy amigable y fácil de usar, así como también en la forma como presenta las operaciones en la pantalla (pretty print).
¿Recomendaría una TI-89 Titanium? Claro que si, es la mejor inversión que he hecho en mi carrera hasta ahora.

 
  Envíe la página a un amigo     Imprimir esta página