Testimonio de Estudiantes

Felipe Guiñez LL
Estudiante de Ingeniería en Construcción
Universidad de la Serena
La Serena, Chile
Tecnología TI: VoyageTM 200

 

Hace 3 años me decidí comprar una voyage 200 esta fue una difícil decisión ya que la inversión era realmente alta y no tenia la seguridad si iba a cumplir con las expectativas que tenia yo. Desde ese momento me cambio la vida, todo se me hizo más fácil y mi rendimiento empezó a subir, Por otro lado gracias a la gran gama de programas que he encontrado en Internet he tenido solución a cualquier materia que me han pasado en la universidad.
Uno de los programas que mas me ha servido es el A/B Simultaneo ya que en mi carrera hay que resolver siempre sistemas de ecuaciones en los ramos de Mecánica I, Resistencia de materiales y Estabilidad como  también el note folio para tener los resúmenes y apuntes de mis asignaturas.
Es muy fácil de aprender a usarla además se actualiza por Internet por lo que creo que nunca va a quedar obsoleta además de poder realizar el respaldo de los archivos en el PC que es genial para liberar espacio de la calculadora sin perder ningún archivo.
Lo otro que es muy practico es el sistema de conexión ya que con cualquier compañero puedes intercambiar información incluso si tiene una ti-89
El tamaño de la pantalla es ideal ya que los números tienen buen porte además de poder dividirla para ocuparla al máximo.
Por estas razones creo que es una excelente calculadora ideal para la universidad y el trabajo realmente la recomiendo es una buena elección.

 
  Envíe la página a un amigo     Imprimir esta página