¿Cómo resetear la TI-89?
La TI-89 puede ser reseteada o borrada presionando "2nd" y el numero "6" después "F1" y en esta parte deben elegirse entre memoria FLASH o memoria RAM. Otra forma es presionando la siguiente secuencia. Presionar "2nd" sin liberarla, "Flecha a la derecha" sin liberarla, "Flecha a la izquierda" sin liberarla y por ultimo tecla ON presionándola y liberándola, esta forma de resetear deja los valores de inicio por default.
¿Cómo calculo una integral doble o triple en la TI 89?
Para calcular una integral doble se debe colocar dos veces el símbolo de la integral el cual se accede presionando "2nd" y el numero "7" después se deben colocar los argumentos de las dos integrales, la figura muestra como hacerlo
¿Cómo puedo realizar una transformada de Laplace en la TI-89?
El cálculo de la transformada de laplace es presentado por la siguiente figura.
(Image)
De que me sirve actualizar el sistema operativo de mi calculadora
Al actualizar el sistema operativo de la calculadora se consigue que las nuevas aplicaciones Flash y programas que se descargan de Internet trabajen adecuadamente, te sugerimos visitar el sitio Web y tener siempre actualizado tu sistema operativo
¿Dónde encuentro programas financieros para la TI-89?
Existe una aplicación Flash que te permite hacer ciertos cálculos de finanzas, la dirección electrónica donde puedes bajar la aplicación es:
http://education.ti.com/educationportal/sites/LATINOAMERICA/productDetail/lat_ti89.html?bid=3
¿Cómo se puede realizar conversión de unidades?
La TI 89 incluye varios tipos de conversiones de unidades, para acceder se presiona "2nd" y "3", en la siguiente figura se muestra un ejemplo.
(Image)
En el ejemplo se muestra la conversión de un día en segundos La flechita al final de "1_day" se obtiene al presionar "2nd" y "MODE"
¿Cómo calculo cualquier raíz de un numero? (por ejemplo la raíz cúbica)
La TI 89 no incluye directamente el cálculo de la raíz cúbica o la raíz de cualquier número de cierto índice, para realizarlo nos guiaremos de la siguiente figura
(Image)
En el ejemplo anterior se realiza el calculo de la raíz cúbica del numero 5
¿Cómo puedo bajar por páginas de Internet e información escrita en mi TI 89?
Se puede utilizar la aplicación del TI Reader que permite introducir en la TI 89 información de páginas Web, archivos de texto y ebooks previamente almacenadas en la computadora. La aplicación Flash TI Reader es un lector de información, en la siguiente pagina de Internet puedes obtener mayor información.
http://education.ti.com/educationportal/sites/LATINOAMERICA/productDetail/lat_ti89.html?bid=3
¿Dónde consigo links a páginas no oficiales donde bajar programas para la TI-89?
La siguiente página Web presenta varios links donde puedes bajar programas de Internet
http://education.ti.com/educationportal/sites/LATINOAMERICA/productDetail/lat_ti89.html
http://www.ticalc.org
|