Respuestas a Preguntas Frecuentes


TI-83 Plus y TI-83 Plus Silver Edition
¿Cuáles son las diferencias entre la TI-83 Plus y la TI-83 Plus Silver Edition?
La TI-83 Plus Silver Edition contiene 1.5 MB de memoria Flash y 24 K de memoria Ram, es 2 veces más rápida que la TI 83 Plus, incluye una licencia monousuario de las APPS Organizer, CellSheet™, GeoMaster™ y Periódica Table y es posible cargarle todas las aplicaciones gratuitas de Internet y las que tienen un costo.

¿Es la TI-83 compatible con la TI-83 Plus y la TI-83 Plus Silver Edition?
La TI 83 es compatible solamente en los programas escritos en el lenguaje TI Basic y las funciones que incluye por default. Las APPS disponibles en Internet no se pueden cargar en la TI 83.

¿La TI-83 Plus maneja números complejos?
La TI 83-plus puede manejar números complejos en formato polar y rectangular, para tener acceso la variable "i" es accesible por medio de la secuencia 2nd y el punto decimal

¿Cuántas matrices pueden ser editadas en la TI-83 Plus?
Solamente pueden ser editadas 10 matrices

¿Se pueden editar matrices muy grandes en la TI-83 Plus?
El tamaño de las matrices depende de la cantidad de memoria Ram disponible, si se define una matriz muy grande el mensaje de falta de memoria aparecerá.

¿La TI-83 Plus puede realizar operaciones de manejo simbólico como la Voyage 200?
Solamente las operaciones simbólicas pueden ser manejadas con el sistema CAS de la Voyage 200, posiblemente en un futuro se cuente con una aplicación de manejo simbólico para la TI 83 Plus

¿Cómo puedo resolver ecuaciones en la TI-83 Plus?
La TI 83 Plus incluye un solucionador de ecuaciones el cual puede ser accesado al presionar la tecla MATH y después el numero "0", simplemente se coloca la ecuación y se alimenta con los valores de las diferentes variables por ultimo se coloca el cursor en la variable a la cual se quiere resolver y se presiona ALPHA y ENTER.

¿La TI-83 Plus incluye funciones para matemáticas financieras?
La TI 83 Plus incluye funciones para matemáticas financieras las cuales pueden ser obtenidas a través de la tecla APPS y seleccionando "Finance"

¿La TI-83 Plus incluye la opción "TABLE"como la Voyage 200?
En la TI 83 Plus incluye la opción "TABLE" que permite crear una tabulación para ver el comportamiento de los valores numéricos de "x" y el resultado de la evaluación en "Y", para acceder a la tabulación se debe presionar "2nd" y la tecla "GRAPH"

¿Cómo puedo cambiar el modo de grados a radianes en la TI-83 Plus?
El modo puede ser cambiado presionando la tecla "MODE" y seleccionando "Degree" de esa pantalla posicionándose y presionando "ENTER".

¿Cuántas funciones se pueden graficar en forma simultánea en la TI-83 Plus?
En total son 10 las funciones que se pueden graficar en forma simultánea y secuencial.

¿Cuántos tipos de gráficos soporta la TI-83 Plus?
Pueden ser graficados tres tipos gráficos en la TI 83 Plus, Modo Func, Par, Pol, Seq.

¿Se puede colocar texto cuando se grafica una función en la TI-83 Plus?
Es posible colocar texto en la pantalla de Graficación utilizando el comando grafico "DRAW" que puede funcionar gráficamente simplemente colocando el cursor en la zona que se quiere tener el texto o llamando la función en la pantalla principal y colocando las coordenadas y el texto deseado.

¿La TI-83 Plus puede graficar funciones en tercera dimensión?
La TI 83 Plus no puede graficar funciones en tercera dimensión, solamente puede graficar en el modo "FUNC", "PAR", "POL" y "SEQ"

¿Se puede dividir la pantalla de la TI-83 Plus en dos aplicaciones?
Se puede dividir la pantalla en forma horizontal donde se puede ver la pantalla principal y la pantalla de graficación y otra división importante es tabulación y grafica donde se presentada en forma simultanea una tabulación con su correspondiente representación grafica.

¿Cómo verifico la versión del sistema operativo?
El sistema operativo puede ser verificado entrando al menú "MEM" eligiendo la opción 1 (About)

¿Cómo transfiero información de una TI-83 Plus a otra TI-83 Plus?
Las dos TI 83 Plus deben estar en el menú LINK y la TI 83 Plus que recibe debe estar en "recibir" (esperando) y la calculadora que envía se deben seleccionar las variables a enviar y por ultimo entrar al menú de transmisión para iniciar el envió.

¿Cómo aumento o disminuyo el contraste en la TI-83 Plus?
Presionando "2nd" y flecha del cursor hacia arriba o hacia abajo según corresponda, en las flechas vienen indicadas la opción del contraste.

¿Existe alguna manera de obtener ayuda en la TI-83 Plus sin consultar el manual?
Existe la aplicación "Catalog Help" que permite obtener información de las funciones de la TI 83 Plus y TI 83 Plus SILVER EDITION, únicamente se tiene que bajar de Internet instalar en la calculadora y al entrar al catalogo de funciones solamente se debe seleccionar la función y presionar el símbolo de la operación de la suma (+).

¿El idioma de la TI-83 Plus puede ser cambiado a español?
El idioma es cambiado en la TI 83 Plus y TI 83 Plus SILVER EDITION a través de la aplicación "Español" solamente se tiene que instalar y ejecutar en la calculadora a través de la tecla de aplicaciones APPS.

¿Es posible programar en lenguaje ensamblador en la TI-83 Plus?
Se puede programar en lenguaje ensamblador, solamente se debe tener conocimientos previos de arquitectura de computadoras y en especial de la arquitectura del microprocesador z80, toda la información relacionada puede ser encontrada en Internet.

 
  Envíe la página a un amigo     Imprimir esta página