TI Connect™ 软件


主要功能简介
TI Connect 软件是新一代的连接软件,它将计算器、计算机与国际互联网连在了一起,将TI技术的应用又提高了一个台阶。从国际互联网上下载并传递数据,升级操作系统、安装应用软件(Apps)及程序等操作变得比以前更加容易了。不用再费心为每一种TI图形计算器下载不同的TI-GRAPH LINK™软件了。TI Connect 软件是唯一可以与多种计算器兼容的应用软件。

主要功能:

自动检测通讯设置,消除关于TI设备/电缆/计算机配置的顾虑
当您连接到互联网上时,自动检测并通知您可供下载的最新内容,包括最新版本的TI图形计算器操作系统(OS)和可购买的应用软件
现在你可以在大多数安装Windows操作系统的PC上使用USB接口的TI-GRAPH LINK电缆;同时也可使用TI-GRAPH LINK 串行电缆。
利用拖放功能轻松传送各种类型的数据,操作系统和应用软件
捕抓多个计算器显示屏内容,并把它们拷贝到剪贴板上
可充分利用软件提供的帮助
TI Connect 的自动检测功能能够及时通知您,您的设备需要更新操作系统或有最新的应用软件可供您购买,从而不断更新您的TI设备。TI Connect 灵敏的连接功能将自动检测您正在使用的TI设备、TI-GRAPH LINK 电缆和通讯端口的类型,不用再为不同类型的TI设备下载不同的TI-GRAPH LINK软件。同一版本的TI Connect 与TI-83系列、TI-89、Voyage™ 200和TI-92 Plus都兼容。

1.1版TI Connect 对Windows操作系统的要求如下:

PC操作系统:Microsoft Windows 98、NT4.x、2000或者ME。对于Windows 95的用户,请注意TI Connect 与Win95兼容,但是有些图形有可能显示不正确
硬盘空间:至少15Mb的可用空间
网络浏览器:对于那些需要使用英特网连接功能的,需要Microsoft Internet Explorer 5.0或者更高版本
马上下载!

注意:

TI Connect 与Windows® XP不兼容

最新版本的TI Connect 软件 – 1.2版现在已经发行,它包括以下新特性

与微软的Windows® XP操作系统兼容
TI DeviceInfo模块提供了更多手持设备的相关信息
免费升级应用软件更为方便
增强了系统的安装程序
当在装有Windows® XP的计算机上安装TI Connect 时,有可能显示下列错误信息:
"您正在安装德州仪器SilverLink(USB GraphLink)电缆的驱动程序,该软件没有通过Windows®标志测试,获得Windows XP兼容性认证。继续安装该软件有可能立刻或在将来削弱和使您系统的正常运行变得不稳定。微软强烈建议您马上停止安装该软件,并且与硬件厂商联系从而获得通过兼容性测试的软件。"

如果您收到以上错误信息,您需要安装1.2版的TI Connect以修正此错误。请下载1.2版的TI Connect

如果已在Windows® XP的计算机上安装了TI Connect 软件但没有找到连接的TI设备,请尝试下面的Windows® XP故障检查法:在Microsoft® 网站上能够找到关于在Windows® XP操作系统上使用为其他Windows®平台编制的程序的相关信息(请注意:TI不对任何非TI网站的内容、精确性或者有效性负责)。

当使用的是TI-GRAPH LINK USB电缆时,在设备管理器下更新驱动程序

打开控制面板(通过开始菜单可进入控制面板)
点击性能和维护(如果控制面板没有设置成Classis View)
点击系统,选择"硬件"标签
选择设备管理器
点击通用串行总线控制器
右击德州仪器银版USB连接(Texas Instruments Silver Link USB),选择更新驱动程序
在更新驱动程序向导里,选择自动安装软件,然后点击下一步
改变兼容性属性
右击TI Connect 图标,选择属性
选择兼容性标签
从下拉菜单中选择Windows 2000
点击应用,然后点击OK
  寄给朋友     打印